This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:将 NTC 连接到 TS 引脚和 MCU

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843241/bq24091-connecting-ntc-to-the-ts-pin-and-mcu

器件型号:BQ24091

您好!  

是否可以同时将 NTC 连接到 TS 引脚和 MCU?

这样、我就可以使用 NTC 来检测在为电池充电时何时出现问题、以及何时使用该器件、我可以监测电池的温度。 当使用该器件时、BQ24091从5V 上断开。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADC 可以连接到 NTC、充电期间将根据电压指示温度。  但是、当断开5V 电源时、到 NTC 的电流将关闭、并且没有可用的温度信息。