Other Parts Discussed in Thread: BQ24091
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24091 您好!
是否可以同时将 NTC 连接到 TS 引脚和 MCU?
这样、我就可以使用 NTC 来检测在为电池充电时何时出现问题、以及何时使用该器件、我可以监测电池的温度。 当使用该器件时、BQ24091从5V 上断开。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.