This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:Ichg 的精度

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842345/bq25713-accuracy-of-ichg

器件型号:BQ25713

您好!

请让我询问 Ichg 设置的精度。 最小值/最大值是否保证为10m Ω Rsns 的容差? 那么、您预期的容差是什么、像在 EVM 中使用的 Vishay 的 WSLP 系列一样、为0.5%或1.0%?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    我将从我们的团队获得一个答案。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satoshi、

    我验证了该规格中的容差不包括10m Ω 感应电阻器的容差。 这是理想10m Ω 电阻器上的差分电压容差。 与理想电阻的任何偏差也会使这些规格偏斜。 0.5%的容差将接近于理想值、而不是1%、但我们在 EVM 上使用了1%。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    感谢您的评论。 我知道该规格不包括感应电阻器的容差、因此它取决于客户选择的感应电阻器的容差。

    此致、

    Satoshi