This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890温度 设置

Guru**** 2766865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842960/bq25890-bq25890-temp-setting

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ25895

尊敬的先生:

我的客户会知道:

电池温度。 保护规格为0'C ~ 45'C、在此范围内切断充电器工作。

BQ25890是否支持此设计?(更改 R_HOT NTC 电阻值= 4.91Kohm?)

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    根据下面的说明、如果 您使用103-AT 并修改电子表格以在45°C 时获得截止值、那么 您将得到以下信息:

     这意味着从0-11.8C 充电电流降低、从20.64°C 到45°C、电池稳压电压降低。  如果这是不可接受的、并且 IOTG <=来自 VBUS 的2.4V、而不是来自 PMID 的3.1A、我建议使用热/冷的 BQ25895。  

    此致、

    Jeff