This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:在改变负载时观察到5V 纹波电压干扰

Guru**** 2409930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839888/tps5410-5v-ripple-voltage-glitch-is-observed-while-changing-the-load

器件型号:TPS5410

您好!

我已将 TPS5410用于12V 至5V 直流/直流转换器。

负载- 50mA 至220mA (切换)

220mA 时的最小值= 98H (使用100H)

因此,当负载为220mA 5V 时,纹波可以忽略不计。 但在50mA 时、纹波大约为200mV。  

当负载从50mA 变为200mA 时、观察到450mV 的毛刺脉冲。

这会有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Vout 会由于负载瞬态而下降,可以通过确保环路的更高带宽和良好相位以及增益裕度来提高输出电压。 请参阅以下 TPS5410的用户指南,并在您的应用中复制相同的内容(输出 L 和输出电容决定此电压模式转换器的闭环响应)。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvu185/slvu185.pdf

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50mA 负载中纹波电压增大的原因可能是什么。 我们如何才能制止这种情况?

    谢谢、此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、

    您需要提高设计的整体闭环性能。 请遵循我上一个主题中提到的原理图示例。

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ambreesh:

    根据上述文档、 如果我们使用钽输出电容器、则无需考虑补偿网络(额外的电容器和电阻器网络)。

    所有显示这些类型纹波特性的电路都需要考虑补偿网络?

    我在电路中考虑了钽电容器(1 Nos 100uF)。

    谢谢、此致

    Sandeep

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您是否更改了电路并获取了数据、以查看 Ambresh 信息是否改善了电路性能?

    请您与我们分享、以便我们进行审查吗?