您好!
我已将 TPS5410用于12V 至5V 直流/直流转换器。
负载- 50mA 至220mA (切换)
220mA 时的最小值= 98H (使用100H)
因此,当负载为220mA 5V 时,纹波可以忽略不计。 但在50mA 时、纹波大约为200mV。
当负载从50mA 变为200mA 时、观察到450mV 的毛刺脉冲。
这会有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
Vout 会由于负载瞬态而下降,可以通过确保环路的更高带宽和良好相位以及增益裕度来提高输出电压。 请参阅以下 TPS5410的用户指南,并在您的应用中复制相同的内容(输出 L 和输出电容决定此电压模式转换器的闭环响应)。
http://www.ti.com/lit/ug/slvu185/slvu185.pdf
----阿姆布雷什