Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5106, UCC21222, UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMG1210、 LM5106、 UCC21222、 UCC21520您好、E2E、
我正在寻找低侧栅极驱动器、它具有2通道输出和可调死区时间功能。
TI 是否有任何匹配的器件?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ACGUY、
感谢您关注 e2e、
通常、可调节双通道驱动器采用半桥配置、而不是双低侧驱动器。 通过将 HS 引脚接地、您可以将 LMG1210 (半桥驱动器)用作两个低侧驱动器。 LMG1210具有0.5ns 至20ns 的可调死区时间功能。 您需要的最大/最小死区时间是多少? 您还可以使用输入端具有 LPF 的单通道或双通道驱动器来形成固定死区时间。 LMG1210可通过5V VDD 驱动来驱动 MOSFET 或 GaN FET。 您需要什么栅极驱动电压?
谢谢、