This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧栅极驱动器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LM5106, UCC21222, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840240/about-low-side-gate-driver

主题中讨论的其他器件:LMG1210LM5106UCC21222UCC21520

您好、E2E、

我正在寻找低侧栅极驱动器、它具有2通道输出和可调死区时间功能。
TI 是否有任何匹配的器件?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    感谢您关注 e2e、

    通常、可调节双通道驱动器采用半桥配置、而不是双低侧驱动器。 通过将 HS 引脚接地、您可以将 LMG1210 (半桥驱动器)用作两个低侧驱动器。 LMG1210具有0.5ns 至20ns 的可调死区时间功能。 您需要的最大/最小死区时间是多少? 您还可以使用输入端具有 LPF 的单通道或双通道驱动器来形成固定死区时间。 LMG1210可通过5V VDD 驱动来驱动 MOSFET 或 GaN FET。 您需要什么栅极驱动电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否需要隔离? 它用于什么应用?

    可转换为具有死区时间的低侧驱动器的其他半桥驱动器包括 UCC21520 (和 UCC21222)以及 LM5106。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、