This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:一旦 CE 为高电平/导通、PG 就变为高电平

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840849/bq24610evm-pg-goes-high-as-soon-as-ce-is-high-turned-on

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好!

我在定制 PCB 上复制了 BQ24610EVM 电路。 当我为电路通电(CE 低电平)时、一切看起来都正常、即 PG 表示电源正常。 一旦我打开 CE (高电平)、PG 变为高电平、这表示 VCC 上存在一些故障、但我无法确定故障是什么。 我没有连接电池、并且我省略了电路中的 BATFET。  

有没有关于从何处开始查找的指针?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

    CE =低电平

    ACPWR = 18V

    ACDRV =~12V

    VCC = 18V

    CE =高电平

    ACDRV =~16.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

      查看直流测试结果非常有用。 根据您的说明、当 CE 被禁用时、ACDRV 具有 VCC - REGN 的预期输出。 其中 VCC = ACPWR、REGN ~ 6V。 但是、当您启用充电时、电路板会导致 ACDRV = VCC 时的情况关闭、这会使输入反向阻断 PFET (它们需要负 VGS 才能打开)。  

      您的电池电压是多少? 一个有用的启动测试是查找睡眠条件、因为这是用户不会看到的常见故障、因为这会导致从 ACDRV 切换到 BATDRV、 由于没有 BATFET (这不是问题)、因此很难精确定位。 对 CE、VCC、SRN 和 ACRDV 进行示波器捕获、并在其被拉至高电平时在 CE 的上升沿触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    很抱歉耽误了时间、我昨天才开始调试。

    我按照您的要求进行了捕获、但我发现错误/故障是其他问题:
    我使用 CE 来驱动没有限流电阻器的晶体管(用于 LED)的基极、这会导致3V3 REF 过载(作为参考、BQ24610消耗~50mA 而不是标称值10mA 至11mA)并发生故障。

    我通过移除晶体管来解决这个问题。

    感谢您的帮助!