主题中讨论的其他器件: BQ24610
您好!
我在定制 PCB 上复制了 BQ24610EVM 电路。 当我为电路通电(CE 低电平)时、一切看起来都正常、即 PG 表示电源正常。 一旦我打开 CE (高电平)、PG 变为高电平、这表示 VCC 上存在一些故障、但我无法确定故障是什么。 我没有连接电池、并且我省略了电路中的 BATFET。
有没有关于从何处开始查找的指针?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在定制 PCB 上复制了 BQ24610EVM 电路。 当我为电路通电(CE 低电平)时、一切看起来都正常、即 PG 表示电源正常。 一旦我打开 CE (高电平)、PG 变为高电平、这表示 VCC 上存在一些故障、但我无法确定故障是什么。 我没有连接电池、并且我省略了电路中的 BATFET。
有没有关于从何处开始查找的指针?
谢谢
您好 Abhijeet、
查看直流测试结果非常有用。 根据您的说明、当 CE 被禁用时、ACDRV 具有 VCC - REGN 的预期输出。 其中 VCC = ACPWR、REGN ~ 6V。 但是、当您启用充电时、电路板会导致 ACDRV = VCC 时的情况关闭、这会使输入反向阻断 PFET (它们需要负 VGS 才能打开)。
您的电池电压是多少? 一个有用的启动测试是查找睡眠条件、因为这是用户不会看到的常见故障、因为这会导致从 ACDRV 切换到 BATDRV、 由于没有 BATFET (这不是问题)、因此很难精确定位。 对 CE、VCC、SRN 和 ACRDV 进行示波器捕获、并在其被拉至高电平时在 CE 的上升沿触发。