This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:在降压/升压转换器中使用 TPS54360

Guru**** 2390480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841410/tps54360-use-tps54360-in-the-buck-boost-converter

器件型号:TPS54360

大家好、

当我在输入电压为12V 的 Buck_Boost 转换器中配置 TPS54360 EVM 时,输出电压为-8V,最大输出电流为2A。 我遇到一些问题。 我对 TPS54360 EVM 板进行了一些更改、更改如下所示:

如红色和蓝色线所示、将 Cin 连接从 Vin 和接地更改为 Vin 和 Vout;

将反馈电阻器 R5更改为91.8k、以实现等于-8V 的输出电压;

3.在输出端子上添加330uF 输出电容;

问题是、在不同的负载条件下、转换器的输出将发生很大变化:

在实验中、我使用两个4欧姆250W 电阻作为负载。

1.无负载时、输出电压为-8V。

2.当负载为8欧姆电阻时、输出电压将下降至-4.8V 或-3.62V。

当输出电压降至-4.8V 时、SW 波形周期为3.326us、导通脉冲时间为1.086us。

当输出电压降至-3.82V 时、SW 波形周期为6.566us、导通脉冲时间为1.4260us

当负载为4欧姆电阻时、输出电压降至-1.8V、 SW 波形周期为13.086us、导通脉冲时间为1.526us。

下图显示了所有波形:紫色波形为 SW 波形、绿色波形为 Vout。

Vout=-8V 时无负载。

8 Ω 负载、Vout=-4.8V。

8 Ω 负载、Vout=-3.8V。

4 Ω 负载、Vout=-1.8V。

那么、您能否告诉我如何解决这个问题并在不同的负载条件下输出稳定的-8V 电压。

非常感谢。

此致、

卢卡斯·尼乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    您需要在 VIN PIN2和 D1 GND 上添加0.1uF 50V 电容

    您是如何施加输入电压的? SW 波形上的输入电压约为5V、应在 J2 PIN2和 J1 Pin1上施加12V 输入电压、因为 J1 Pin1现在是系统接地、J1 PIN2是-8V 输出。  

    同时确保输入电源具有正确的电流限制设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在 J2 PIN2和 J1引脚1上施加12V 电压。 电流限制足以为负载条件供电。

    2、昨天下午、我将电容器 C1和 C2重新焊接到 先前的位置、这与您的建议类似、并且转换 器可以工作

    正常运行。  但是、对于传统的分立式降压/升压转换器、不需要该电容器。 那么、您能告诉我在这里添加该电容器的作用是什么?

    谢谢、此致、

    卢卡斯·尼乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    转换中的降压-升压转换。  VIN 引脚的环路中也有具有高 di/dt 的非连续电流--> sw--> >D1---> PGND,因此转换器 VIN 引脚和 D1 GND (或转换器 PGND)之间的高频旁路电容器对于降低 VIN 引脚和 SW 引脚上的尖峰电压至关重要,这可能会导致运行不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我理解您的意思。 非常感谢!

    此致。

    卢卡斯·尼乌