大家好、
当我在输入电压为12V 的 Buck_Boost 转换器中配置 TPS54360 EVM 时,输出电压为-8V,最大输出电流为2A。 我遇到一些问题。 我对 TPS54360 EVM 板进行了一些更改、更改如下所示:
如红色和蓝色线所示、将 Cin 连接从 Vin 和接地更改为 Vin 和 Vout;
将反馈电阻器 R5更改为91.8k、以实现等于-8V 的输出电压;
3.在输出端子上添加330uF 输出电容;
问题是、在不同的负载条件下、转换器的输出将发生很大变化:
在实验中、我使用两个4欧姆250W 电阻作为负载。
1.无负载时、输出电压为-8V。
2.当负载为8欧姆电阻时、输出电压将下降至-4.8V 或-3.62V。
当输出电压降至-4.8V 时、SW 波形周期为3.326us、导通脉冲时间为1.086us。
当输出电压降至-3.82V 时、SW 波形周期为6.566us、导通脉冲时间为1.4260us
当负载为4欧姆电阻时、输出电压降至-1.8V、 SW 波形周期为13.086us、导通脉冲时间为1.526us。
下图显示了所有波形:紫色波形为 SW 波形、绿色波形为 Vout。
Vout=-8V 时无负载。
8 Ω 负载、Vout=-4.8V。
8 Ω 负载、Vout=-3.8V。
4 Ω 负载、Vout=-1.8V。
那么、您能否告诉我如何解决这个问题并在不同的负载条件下输出稳定的-8V 电压。
非常感谢。
此致、
卢卡斯·尼乌