Other Parts Discussed in Thread: LM5575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5145 主题中讨论的其他器件:LM5575
您好!
数据表第24页中提到了以下内容。
"请注意、使用分流器组件进行电流感应通常在较低的输出电流电平下实现、以提供精确的过流保护。"
当 Iout=1A 时、 建议使用 RSENSE 模式吗?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.