This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:电流感应模式

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/842192/lm5145-current-sensing-mode

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5575

您好!

数据表第24页中提到了以下内容。

"请注意、使用分流器组件进行电流感应通常在较低的输出电流电平下实现、以提供精确的过流保护。"

当 Iout=1A 时、 建议使用 RSENSE 模式吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    如果负载电流达到1A、请检查 LM5575/6是否能够满足您的应用要求。

    对于降压控制器解决方案而言、Iout=1A 是绝对低的输出电流。 请按照建议使用分流器组件。