This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:什么是 ADC 控制寄存器中的 HS 环路。

Guru**** 2588505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839732/ucd3138-what-mean-hs-loop-in-adc-control-register

器件型号:UCD3138

你好。

我想在 DPWM 边沿中创建 ADC 时序。

例如、如果我要将 ADC12与 DPWM0同步、应该如何设置该寄存器?

"HS Loop (HS 循环)"是什么意思?  

以下图片位于 sniu028a.pdf 中

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在同一文档中查看第2部分、它将向您显示 DPWM 上的事件1和事件3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    是的、我找到了下图、我知道 DPWM 有1、2、3、4个事件。

    但我不知道什么是"HS Loop (HS 循环)"。

    HS 环路1平均 DPWM0? 或其他模块?

    请告诉我 HS Loop 的相关信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HS 环路是指 EADC、滤波器和 DPWM 的组合、换句话说、是指所有高速控制律处理系统的组合。  DPWM 是 HS 环路的最终输出。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很抱歉,我有2个问题。

    1、那么、如果我设置"EXT_TRIG_SEL = 0 (HS Loop1 Event1")、ADC 时序设置 Dpwm0Regs.DPWMEV1.bit.EVENT1?

    2,HS Loop Mean Loop MUX ?  什么是不同的,HS Loop1,2,3,4?

    我想 使用 DPWM0A 或 B 配置同步 ADC 时序。(不是 eADC)

    如果我可以得到上述答案、我就不需要知道什么是 HS 环路。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的

    实际上、我认为 HS 环路1-4是由具有4 个完全固定环路且无环路多路复用器的旧器件遗留的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我理解这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我了解了如何将 ADC 时序与 DPWM0A (EVENT1)同步。

    很抱歉,我有另外一个问题。

    我能否设置 ADC 定时同步 DPWM1的 Event1或 DPWM2、DPWM3? 或者不能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧芯片的 DPWM 编号为1到4。  因此、我非常确信 HS 环路1意味着 DPWM0、等等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    好的、我看到、我理解这个答案。

    此致、