This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:开关频率和输出电压问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839111/lm5176-switching-frequency-and-output-voltage-issues

器件型号:LM5176

G'day、

我正在使用 LM5176PWPT 为器件创建12V 电压轨。 我详细介绍了数据表、然后使用 WEBENCH 为我的特定用例最终确定组件选择(我将在下面进行概述、通过 WEBENCH 进行一些小调整)。 我的参数如下:

  • 输入电压:6 - 30V
  • 输出电压:12V
  • 输出电流:最大5A (我在这里添加了一些余量、我不希望实际电流消耗远超过3-4A)

下面是 WEBENCH 原理图;我将在原理图下方添加一些注释、说明我对实际设计所做的任何微小更改。

对 WEBENCH 原理图的更改:

  • 我的 Cout 电容器为220uF、而不是270uF
  • 所使用的各种电阻器之间存在一些非常微小的差异。 例如、WEBENCH 中的 Rt 为23.2k、我使用的是23.7k。 我不希望这些变化对电路的功能产生重大影响。

下面是 WEBENCH 原理图的预期波形(稳态)、它也应反映我在实践中看到的波形:

问题1: 选择 FB 电阻后、Cout 处的电路输出电压应为12V。 但是、我读取的平均值约为7.1V。

问题2:选择 RT/SYNC 电阻值(23.7k)时、开关频率应约为~360kHZ。 但是、我读取的平均值约为425Hz。

请参阅以下输出的迹线和迹线测量(在 Cout 测得)。

迹线测量:

您可以想象、425Hz 下的220uF Cout 聚合物铝电容器会产生相当大的噪声。 这里很明显有问题、因为工作频率关闭了几个数量级。 我怀疑不正确的输出电压是相关的、这可能是由 FB 信号上的某种偏移引起的?

以前是否观察过这种行为? 我还可以测量、测试等什么来帮助解决此问题? 下面是 LM5176布局的一层截图(这是一个6层电路板);我的主要问题是 AGND 连接布局。 该数据表非常具体地介绍了 AGND 布局、但我的 AGND 直接连接到 LM5176焊盘(下面以红色突出显示)。 这是否会导致足够的干扰来产生上述问题?

下图是评估板、该评估板看起来具有一个 AGND 覆铜、然后在一个点上连接到 GND。 无论如何、我希望在下一版本的设计中进行此更改、我只是想知道这是否是上述问题1和2的原因。

我们非常感谢您的任何意见、指导或帮助! 这个12V 电压轨是我设计的最后一个难题,所以我很乐意把它分类:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jars、

    感谢您使用 LM5176进行设计。  请将您用于创建 PCB 的原理图发送给我们。  您的电路看起来不像稳定电路、如果您的设计基于 webench 设计或我们的 EVM、则一定会出现问题。 在电路复印期间可能会导致一些错误。  

    如果这样做有用、我们可以向您发送在 Altium 中创建的 EVM PCB 设计文件。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答、非常感谢。

    我可以直接通过电子邮件向您发送原理图吗? 如果可能、我不想在网上发布原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已向您发送连接请求。  让我们关闭此处的主题并通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  刚刚跟进了这个问题;如果您可以查看、我已通过私人邮件发送了请求的其他信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jarss121、

    我刚刚通过 PMS 回复。  我查看了您的原理图、发现您的电路存在明显的错误:在四个 FET 中、右下角的一个 FET 将引脚1 (源极)连接到 LDRV2、将引脚4 (栅极)连接到其余的源极引脚。 请更正此错误。

    谢谢、

    Youhao