This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843频率在斜率补偿后发生变化

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839901/uc3843-uc3843-frequency-changes-after-slope-compensation

器件型号:UC3843

我们都知道 UC843是一个固定频率的 IC、RC 引脚决定了频率、数据表中 UC3843的最大占空比为0.95、但是当我使用斜率补偿时、频率发生了变化、为什么?

实验和仿真都得出了相同的结论。

我猜 会) 频率决定电路的4引脚(RC 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunheng、

    您的波形实际上显示 了一个固定频率振荡器。 这是 RC 波形。

    另一个波形标记为 Vgs、这显示了栅极驱动器。

    栅极驱动在两个时钟周期内缺失脉冲、这是因为在此期间 COMP 引脚电压为零。
    如果您需要固定栅极驱动、则 COMP 电压应为固定值。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="John Griffin1"]

    您好、Shunheng、

    您的波形实际上显示 了一个固定频率振荡器。 这是 RC 波形。

    另一个波形标记为 Vgs、这显示了栅极驱动器。

    栅极驱动在两个时钟周期内缺失脉冲、这是因为在此期间 COMP 引脚电压为零。
    如果您需要固定栅极驱动、则 COMP 电压应为固定值。

    此致

    John

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    在此期间 COMP 引脚电压为零。 我之前已经检查过、不是因为这个原因。

    在此期间、COMP 引脚电压为2.2V。

     图3是比较器波形。

    图1是 Q1 (NPN) IB 波形。(您可以查看第一个问题的原理图。)

    我认为 RT/CT 引脚的电流被消耗、会影响 RT/CT 引脚的内部逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunheng、

    请检查 IS 和 COMP 上的信号。
    这是 PWM 比较器的输入
    如果 COMP 超过、则应 得到输出信号

    也是如此
    VFB 连接到 GND、这将强制 COMP 处于高电平。
    为什么在 Vref (5V)到 COMP 之间有1k 电阻器?

    此致

    John