This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655-Q1:LMS3655-Q1:轻负载问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839839/lms3655-q1-lms3655-q1-light-load-issue

器件型号:LMS3655-Q1

尊敬的先生:

我的客户会使用 LMS3655-Q1来设计信息娱乐系统(10V~36V 输入电压、Vo=4.2V/5A)。

具有一个关键规格:输入电压=36V 输入电压=4.2V/8mA 时,轻负载效率>80%

他有一个困惑:他看到了数据表图24 eff。 曲线基本型符合其规格(Eff >85%@Vin=36V/10mA)、但 EVM 显示 eff。 约70%);哪一项是正确的??

如果 LMS3655-Q1不符合轻负载规格、请提供解决方案。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    让我与产品工程师一起检查一下、稍后再更新。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    输入电压(V) 输出电压(V) 输入电流(A) 输出电流(A) 效率
    36.009597 5.0971271 0.000249 0.001018 57.95825
    36.009558 5.0963879 0.000409 0.002023. 70.09225
    36.009571 5.095692 0.000561 0.003024. 76.31615.
    36.009533 5.095452 0.000718 0.004025. 79.36859.
    36.009597 5.0947763 0.000882 0.005027. 80.60715
    36.009584 5.0946913 0.001036 0.006025 82.28326

    我们测量 EVM 上的实际效率、4mA 时的效率为79.36%、应满足客户的要求。