请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMS3655-Q1 尊敬的先生:
我的客户会使用 LMS3655-Q1来设计信息娱乐系统(10V~36V 输入电压、Vo=4.2V/5A)。
具有一个关键规格:输入电压=36V 输入电压=4.2V/8mA 时,轻负载效率>80%
他有一个困惑:他看到了数据表图24 eff。 曲线基本型符合其规格(Eff >85%@Vin=36V/10mA)、但 EVM 显示 eff。 约70%);哪一项是正确的??
如果 LMS3655-Q1不符合轻负载规格、请提供解决方案。
谢谢!
Steven