This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:数据表图26和图43中的负电压超出数据表中指定的范围

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841075/ucc21520-q1-the-negative-voltage-in-datasheet-figure-26-and-figure-43-is-out-of-the-range-specified-in-datasheet

器件型号:UCC21520-Q1

你(们)好

在 UCC21520-Q1数据表中、最大绝对额定值、OUTA 和 OUTB 的最小电压为-2V、是否重复? 还是仅1个脉冲?

    INA 和 INB 的最小电压为-5V、是重复电压吗? 还是仅1个脉冲?

在图26和图43中、 outA/B 的负电压约为-4V、超出-2V 的范围、这是为什么? UCC21520-Q1是否可以支持-4V、甚至-5V 负电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    很高兴听到您的声音! John 今天不在办公室、但他将在周一回到办公室时回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    1. 这些规格由设计保证。 它们可能是重复的、但我们仍然提醒设计人员限制驱动器中的功率耗散量。 如果系统中存在较大的瞬变、则可以放置外部钳位二极管、以帮助分流电流远离驱动器输出级。
    2. 在这些示波器捕获中看到的-4V 瞬态远小于-2V 的200ns 规格。 还应了解的是、较短的瞬变更受电路板和 IC 寄生效应(走线电感/电阻、键合线电感/电阻)的影响、这些寄生会限制驱动器器芯片的实际应力。 我们仍然建议在设计硬开关系统时务必谨慎–如果预计会出现较大的栅极振荡、我们建议将铁氧体磁珠(30Ω Ω 至100Ω@100MHz)与栅极驱动器输出串联、以抑制过冲/下冲。

    请在下面链接的应用手册中阅读有关 RLC 电路阻尼的更多信息。

    http://www.ti.com/lit/an/slla385/slla385.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John