This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671MF-3.3关断期间的高泄漏电流

Guru**** 1274240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838519/lm3671mf-3-3-high-leakage-current-during-shutdown

主题中讨论的其他器件:LM3671

首先、我发现当有人设计不允许例外的 Web 工具时、如果它不起作用、我会感到非常沮丧。 我尝试将器件型号放在器件型号字段中、但该字段不能识别该器件、并且不允许使用更通用的描述。  它将允许"LM3671MF-"、但当我键入3时会阻止我。  它仅提供1.8或1.2、 因此我的唯一选择是... "无器件型号" 、因此在我知道论坛成员可以看到这一点之前、我不会花太多时间描述我的问题。

我已经构建了五个原型板、 所有原型板上都有 LM3671MF-3.3 IC。  我有三个5V 和20V 电源轨、这两个电源轨都位于 LM3671后面、提供3.3V 电压。  一切都很好。  但当我将使能引脚置为低电平时、根据电路板的不同、我仍然具有300uV @ 600-800mV 之间的各种电压。 由 LM3671提供。

我正在构建电池供电型器件、并选择了 LM3671、因为额定待机电流为0.01uA。

读取数据表时出错了吗?

对于应该使用单节电池的器件、800uA 似乎有点高

我是否可能持有坏批次?

一旦我知道这篇文章将被阅读、我就可以提供工程图和布局。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我不太确定您在写时的意思:" 根据主板的不同、我仍然有300uV @ 600-800mV 之间的各种电压"

    您能在这里详细说明吗?

    您对数据表的理解是正确的。

    此外、为了更好地帮助您提供原理图和布局?

    非常感谢您与我们联系!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、
    感谢您的回复。

    当 我将稳压器输出上的 VOM 连接到 GND、同时使能引脚为零电压时、所有电路板上的所有 LM3671稳压器的测试源~300uA。 但每个电路板上的电压不同。
    回复:数据表: 我与转换开关合作已有10年。  但是、总是会有一个新的混淆机会。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    施加到 PWR 节点的电压是多少?

    为什么您的系统输出端需要如此大的电容(3100uF)?

    如何测量流入系统输出的300uA 电流? 您是否正在使用电流探头?

    在关断模式下、PFET 和 NFET 停止开关。 在 输入端指定的待机电流为.01uA。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian 早上、感谢您的帮助。

    施加到 PWR 节点的电压是多少? 3.7-4.5V (锂离子电池)

    为什么您的系统输出端需要如此大的电容(3100uF)? 以最大程度地减小电流变化期间的电压波动。
    大电容是否会影响稳压器在关断时提供的电流大小?

    如何测量流入系统输出的300uA 电流? 您是否正在使用电流探头? 我使用了 VOM 放大器计量器。 从3.3V 电源轨到接地的电压测量。   
    它可能会向电源轨上的所有组件提供更多的形式泄漏。  我没有费心去进行直列式测试、因为它只会显示超过指定值的电流。

    在关断模式下、PFET 和 NFET 停止开关。 在 输入端指定的待机电流为.01uA。 有趣
    LM3671是否可以提供300uA 或更高电流、而不流入输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    "大电容是否会影响稳压器在关断时提供的电流大小?"

    当器件关断时、它肯定会影响输出级的放电。  

    当器件进入关断模式时、您能否与我们分享 SW 电压节点波形以及输出电压和输出电流波形?  

    这可以帮助我了解为什么  您在某些节点上观察到600-800mV 之间的电压。  

    您是否确定可以在输入端测量0.01uA 的关断电流?

    LM3671是否可以 提供300uA 或更高电流而不流入输入?"

    可能存在 VIN 低于 VOUT 的情况。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    回复:关断期间的波形。
    关断期间没有波形。  这是一条平坦的线。  由于电压没有波动、电流没有波动、因此平坦线的图像几乎没有价值。
    我是否能够获得一批糟糕的 IC?
    董事会是否可以过度煮熟? 虽然我怀疑 IC 煮过头了、但其他的一切都正常工作、而且我已经使用这家板店多年了、没有任何问题。

    谢谢

    John K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您之前提到过、您在电路板上观察到600-800mV 之间的各种电压、当您进入关断模式时、输出级会放电、这正是我想要看到的。  如果您不在此处提供数据、我真的无能为力。  

    您是否曾尝试在输出端没有大电容器的情况下执行相同的测试?

    "虽然我怀疑 IC 煮过头了、但其他一切都正常工作、而且我多年来一直使用这家电路板商店、没有任何问题。"

    我不知道这里的历史。 您是否在新电路板上发现了此问题? 您在以前的板上没有看到过的性能?

    根据您的观点、 这是否已经在您的系统中存在多年?

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我没有听到您的反馈。

    您是否对前面的问题有任何更新?

    谢谢、


    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、
    很抱歉耽误你的时间。
    我找到了问题。
    如前所述、这是使用 Espressif 的 ESP32的测试板、具有许多我从未测试过的新功能。  我使用 CPU 的内部 ADC 实现了一项功能来监控电池电压。
    我使用了一个简单的基于电阻器的分压器、将受监控的电压置于 ADC Vref 范围内。
    我没有意识到 ESP32允许简单的电阻器网络将电压反馈到 ADC 并从 ESP32的 VDD 引脚输出。
    我在 将 LM3671及其组件手工焊接到裸板上之后发现了这一点。
    它按预期工作、导致我寻找其他原因。
    在我向自己证明它不是 LM3671之前、我不想查找电阻器问题。

    如果是20/20 hindsight、我应该已经移除了 LM3671前面的二极管、这也会显示功率没有进入 LM3671。
    总之、感谢您的坚持和耐心。