首先、我发现当有人设计不允许例外的 Web 工具时、如果它不起作用、我会感到非常沮丧。 我尝试将器件型号放在器件型号字段中、但该字段不能识别该器件、并且不允许使用更通用的描述。 它将允许"LM3671MF-"、但当我键入3时会阻止我。 它仅提供1.8或1.2、 因此我的唯一选择是... "无器件型号" 、因此在我知道论坛成员可以看到这一点之前、我不会花太多时间描述我的问题。
我已经构建了五个原型板、 所有原型板上都有 LM3671MF-3.3 IC。 我有三个5V 和20V 电源轨、这两个电源轨都位于 LM3671后面、提供3.3V 电压。 一切都很好。 但当我将使能引脚置为低电平时、根据电路板的不同、我仍然具有300uV @ 600-800mV 之间的各种电压。 由 LM3671提供。
我正在构建电池供电型器件、并选择了 LM3671、因为额定待机电流为0.01uA。
读取数据表时出错了吗?
对于应该使用单节电池的器件、800uA 似乎有点高
我是否可能持有坏批次?
一旦我知道这篇文章将被阅读、我就可以提供工程图和布局。
谢谢、