您好、e2e、
我尝试提高系统的 THD (400Hz、115V)。 因此、PFC 控制器 UC2854A 的乘法器必须被改进。 Vsense 和 Vrms 输入是可以理解的、但 IAC 输入不是可以理解的。 在整流器出现800Hz 且正半波后。 这种情况也应出现在非洲委员会的入口处。 但是、仅每秒测量一次半波、对应于400Hz 的频率。 这种行为非常不寻常、我想了解更多有关 IAC 输入的信息。
谢谢。
此致、
A. Schwarz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、e2e、
我尝试提高系统的 THD (400Hz、115V)。 因此、PFC 控制器 UC2854A 的乘法器必须被改进。 Vsense 和 Vrms 输入是可以理解的、但 IAC 输入不是可以理解的。 在整流器出现800Hz 且正半波后。 这种情况也应出现在非洲委员会的入口处。 但是、仅每秒测量一次半波、对应于400Hz 的频率。 这种行为非常不寻常、我想了解更多有关 IAC 输入的信息。
谢谢。
此致、
A. Schwarz
尊敬的 A.Schwarz:
乘法器输出 Mout 为输入电流和生成基准信号
为了使乘法器在 Mout 上生成正确的输出信号、它需要监控三个输入信号:
(1)误差放大器的输出
(2)线路输入电压的 RMS 值
(3)线路输入的瞬时值。
此 IAC 信号是线路频率两倍的信号
您的系统以400Hz 的频率运行、因此 IAC 上的信号应以800Hz 的频率运行。
请参阅 SLUA177A 中的图1
IAC 是高阻抗低电平电流输入和
在此引脚上放置示波器探头可能会导致控制器误操作、因为 PFC 上存在高开关噪声。
您在 IAC 上看到的该信号实际上可能只是示波器上的噪声拾取或耦合到 IAC 的测量噪声。
在任何情况下、如果 IAC 仅连接到整流器的直流侧且线路频率为400Hz、则可保证 IAC 上的信号为800Hz。
此致
John