This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854A:IAC 引脚的乘法器优化/行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837491/uc2854a-multiplier-optimization-behavior-of-the-iac-pin

器件型号:UC2854A

您好、e2e、


我尝试提高系统的 THD (400Hz、115V)。 因此、PFC 控制器 UC2854A 的乘法器必须被改进。 Vsense 和 Vrms 输入是可以理解的、但 IAC 输入不是可以理解的。 在整流器出现800Hz 且正半波后。 这种情况也应出现在非洲委员会的入口处。 但是、仅每秒测量一次半波、对应于400Hz 的频率。 这种行为非常不寻常、我想了解更多有关 IAC 输入的信息。

谢谢。

此致、

A. Schwarz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Schwarz:

    乘法器输出 Mout 为输入电流和生成基准信号
    为了使乘法器在 Mout 上生成正确的输出信号、它需要监控三个输入信号:

    (1)误差放大器的输出

    (2)线路输入电压的 RMS 值  

    (3)线路输入的瞬时值。
    此 IAC 信号是线路频率两倍的信号
    您的系统以400Hz 的频率运行、因此 IAC 上的信号应以800Hz 的频率运行。
    请参阅 SLUA177A 中的图1

    IAC 是高阻抗低电平电流输入和
    在此引脚上放置示波器探头可能会导致控制器误操作、因为 PFC 上存在高开关噪声。
    您在 IAC 上看到的该信号实际上可能只是示波器上的噪声拾取或耦合到 IAC 的测量噪声。
    在任何情况下、如果 IAC 仅连接到整流器的直流侧且线路频率为400Hz、则可保证 IAC 上的信号为800Hz。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我用100pF 的低电容去耦 IAC 引脚。 但是、如果这只是噪声、那么测量是无用的。

    当我要在 IAC 引脚上使用340µA μ A 的永久电流时、是否存在问题? 数据表中提到、为了获得最佳性能、应限制最大电流250µA μ A、但不能再这样做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说、为了获得最佳性能、数据表建议将高压线路上的最大电流限制为250uA。
    如果您希望在此处使用340uA、则由于乘法器的非线性、您可以预期线路电流会出现额外失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于已经过去了2个多星期没有进一步的信息,我将结束这一帖子,因为我认为它已经解决了。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    此致

    John