This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:询问 UC3843电路中的组件

Guru**** 2505955 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC2842, UCC28C42, UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841379/uc3843-asking-about-components-in-uc3843-circuit

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UC2842UCC28C42UC2843

大家好、我是来自越南的 TRI。

我正在执行 DC-DC 230VAC 至12VDC 应用。 本例中使用了 UC3843。 但我遇到了一些问题。 请帮我解决问题!

问题1:我想询问 VCC 和输出以及输出和 GND 引脚之间的两个二极管齐纳二极管、我看不到任何用于计算该二极管的建议或公式。 请告诉我如何确定? (我自己在 VCC 输出之间选择齐纳二极管18V-1W、在输出与 GND 之间选择12V-1W、对吗?)

问题2:我在 Solf Start 函数中选择了 CSS = 10nF 且 RSS = 10k 欧姆、它是否正常?

问题3:因为我看到第22页的设计示例原理图使用 UC2842。 那么、如果我使用 UC3843、我是否需要更改任何组件或参数?

注意:选择的 Fsw 与示例原理图相同、为110KHz。

很抱歉、因为我的英语有限、我出了任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tri Dinh、

    对于您的应用、我建议您使用 UCC28C42

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28c42.pdf

    您可以看到、此数据表的图31与您在帖子中附加的绘图非常相似。
    然而、UCC28C42的数据表 中有一个详细的应用部分、它将指导您完成选择组件时所使用的设计过程。

    UC2843和 UC3843的唯一区别是 UC2843的更宽温度范围。

    CSS 和 RSS 上的10nF 和10k 会为您提供大约0.1ms 的软启动时间

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的帮助。 您的信息对我非常有用。

    此致、

    曹丁三。