主题中讨论的其他器件: UC2842、 UCC28C42、 UC2843
大家好、我是来自越南的 TRI。
我正在执行 DC-DC 230VAC 至12VDC 应用。 本例中使用了 UC3843。 但我遇到了一些问题。 请帮我解决问题!
问题1:我想询问 VCC 和输出以及输出和 GND 引脚之间的两个二极管齐纳二极管、我看不到任何用于计算该二极管的建议或公式。 请告诉我如何确定? (我自己在 VCC 输出之间选择齐纳二极管18V-1W、在输出与 GND 之间选择12V-1W、对吗?)
问题2:我在 Solf Start 函数中选择了 CSS = 10nF 且 RSS = 10k 欧姆、它是否正常?
问题3:因为我看到第22页的设计示例原理图使用 UC2842。 那么、如果我使用 UC3843、我是否需要更改任何组件或参数?
注意:选择的 Fsw 与示例原理图相同、为110KHz。