This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:无法使 LP5024打开 LED

Guru**** 2528860 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841267/lp5024-trouble-getting-the-lp5024-to-turn-on-leds

器件型号:LP5024

您好!

在未进行适当调查的情况下在设计中整合了 LP5024。。
使用广播地址和地址集查找我的 LP5024 (ADDR0和 ADDR1下拉至 GND)

我使用3V3测量电压、并在 vCAP 上测量1.7V。
LED 是来自 Inolux (IN-S66TATRGB)的共阳极 RGB

我直接通过 USB 驱动它们、因此我在它们上测量大约5V ...

这是我尝试点亮它们的输出。 不会发生任何情况

(第5颗星 产出

I2C 扫描仪。 正在扫描...
找到的地址:40 (0x28)
找到的地址:60 (0x3C)
找到2个器件。


使能引脚为:2设置为高电平

将64写入 MYLP_DEVICE_CONFIG0地址
从 CONFIG0读取的值= 64
从 CONFIG1 = 60读取(这是默认值)


使用地址0x0F 0x10 0x11将 LED0颜色设置为 RGB=128、128
从0x0F=128读取
从0x10=128读取
从0x11=128读取


使用地址0x07将 LED0亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x12 0x13 0x14将 LED1颜色设置为 RGB=255、0、0
从0x12=255读取
从0x13=0读取
从0x14=0读取


使用地址0x8将 LED1亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x15 0x16 0x17将 LED2颜色设置为 RGB=255、255、0
从0x15=255读取
从0x16=255读取
从0x17=0读取


使用地址0x9将 LED2亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x18 0x19 0x1A 将 LED3颜色设置为 RGB=0、255、0
从0x18=0读取
从0x19=255读取
从0x1A=0读取


使用地址0xA 将 LED3亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
设置完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有什么帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    重新出现最初报告的问题、并在解决问题后重新调整 LED 指示灯。 下一个问题是我无法使组功能正常工作。

    一个 LED 的亮度比其他使用相同亮度设置的 LED 的亮度要低。  

    我已排列了 LED,以便0-2通道连接到单个 RGB LED,而其它3-7通道分配给3个 RGB LED ... 通过将通道3-7发送0xf8到 LED_CONFIG0 (0x02)来完成银行业务。 然后通过地址0x03设置组亮度,例如200 (默认为255).... 正在将 Bank_A_color 设置为255... 什么也不会发生..

    也不能明白为什么 LED0比其他 LED 更暗。 可能会尝试将该 LED 换成新的 LED?? PCB "中心"中的红色 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    1) 1)可以在您的设置中设置组控制(0xf8到寄存器0x02;0xC8到寄存器0x03;0xFF 到寄存器0x04)、并且我尝试在 EVM 中成功进行确认。 您是否已配置 Device_config0 (0x40至寄存器0x00)以在设置组之前启用器件? 此外、您还可以附加您的代码以供我们调试。

    2) 2) 2)您能否测量电路板中 LED 的正向电流? 确定器件是否具有异常输出更有效。
    LED 是否具有共阳极连接或由单个电源供电的红色 LED? 红色 LED 具有比绿色和蓝色更小的正向电压。 在相同的电流下、它通常会稍微轻一些。