您好!
在未进行适当调查的情况下在设计中整合了 LP5024。。
使用广播地址和地址集查找我的 LP5024 (ADDR0和 ADDR1下拉至 GND)
我使用3V3测量电压、并在 vCAP 上测量1.7V。
LED 是来自 Inolux (IN-S66TATRGB)的共阳极 RGB
我直接通过 USB 驱动它们、因此我在它们上测量大约5V ...
这是我尝试点亮它们的输出。 不会发生任何情况
(第5颗星 产出
I2C 扫描仪。 正在扫描...
找到的地址:40 (0x28)
找到的地址:60 (0x3C)
找到2个器件。
使能引脚为:2设置为高电平
将64写入 MYLP_DEVICE_CONFIG0地址
从 CONFIG0读取的值= 64
从 CONFIG1 = 60读取(这是默认值)
使用地址0x0F 0x10 0x11将 LED0颜色设置为 RGB=128、128
从0x0F=128读取
从0x10=128读取
从0x11=128读取
使用地址0x07将 LED0亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x12 0x13 0x14将 LED1颜色设置为 RGB=255、0、0
从0x12=255读取
从0x13=0读取
从0x14=0读取
使用地址0x8将 LED1亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x15 0x16 0x17将 LED2颜色设置为 RGB=255、255、0
从0x15=255读取
从0x16=255读取
从0x17=0读取
使用地址0x9将 LED2亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
使用地址0x18 0x19 0x1A 将 LED3颜色设置为 RGB=0、255、0
从0x18=0读取
从0x19=255读取
从0x1A=0读取
使用地址0xA 将 LED3亮度设置为128
读取 MYLP_LED0_brightness + ledNumber = 128
设置完成