请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 您好!
我使用 的是带电量监测计的 BQ24075RGTR (BQ27441DRZR-G1A)。 一切都按预期工作。 电池充电和电量监测计测量。
但是、我尝试使用 CHG 引脚通过微控制器指示充电。 我有一个带充电 IC 和电量计的器件、还有另一个带微控制器的器件(充电座)。 将设备插入通讯座后、CHG 引脚通过 Pogo 引脚连接到微控制器。 在通讯座中、CHG 引脚通过100k 电阻器拉高至3.3V。
我的问题是、即使充电完成、CHG 引脚也会保持低电平。 Gague 测量无电流、SoC 为100%。 如果我通过 CE 引脚关闭充电、CHG 引脚仍为低电平。
您能否向我发送任何有关如何调查此问题的指示?
谢谢、
Marton