This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:CHG 引脚始终为低电平

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839196/bq24075-chg-pin-always-low

器件型号:BQ24075

您好!

我使用 的是带电量监测计的 BQ24075RGTR (BQ27441DRZR-G1A)。 一切都按预期工作。 电池充电和电量监测计测量。

但是、我尝试使用 CHG 引脚通过微控制器指示充电。 我有一个带充电 IC 和电量计的器件、还有另一个带微控制器的器件(充电座)。 将设备插入通讯座后、CHG 引脚通过 Pogo 引脚连接到微控制器。 在通讯座中、CHG 引脚通过100k 电阻器拉高至3.3V。

我的问题是、即使充电完成、CHG 引脚也会保持低电平。 Gague 测量无电流、SoC 为100%。 如果我通过 CE 引脚关闭充电、CHG 引脚仍为低电平。

您能否向我发送任何有关如何调查此问题的指示?


谢谢、

Marton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marton、

    当/CHG 引脚为低电平且监测计测量无电流时、您在 ISET 引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了更多的调查、结果是芯片下方出现了短路、导致了问题。