This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:不会在每个故障实例中报告通道(LED 灯串)短路故障

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836620/tps61194-channel-led-string-short-circuit-fault-is-not-reported-at-every-failure-instance

器件型号:TPS61194

在 TPS61194中、当存在短路(Vout 对 OUTx 短路)时、观察到故障不会始终报告。

测试条件:

输入电压=12v

RIset = 49k

Rfset = 160k

PWM=100%

反馈:r1 = 470k、r2 = 130k

(OUT1、OU2)通道短接

Vout= 15V

在我的设计中、VDDIO 为1.8V、故障引脚通过10k 电阻上拉至1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

      您能否为这种情况提供一些波形?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

       由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。