请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61194 在 TPS61194中、当存在短路(Vout 对 OUTx 短路)时、观察到故障不会始终报告。
测试条件:
输入电压=12v
RIset = 49k
Rfset = 160k
PWM=100%
反馈:r1 = 470k、r2 = 130k
(OUT1、OU2)通道短接
Vout= 15V
在我的设计中、VDDIO 为1.8V、故障引脚通过10k 电阻上拉至1.8V