主题中讨论的其他器件: UCD90SEQ64EVM-650、 UCD90160A
Q1:为什么在暖和时关闭序列?
我已配置2个 GPIO 来控制10个电压轨电源、一个是"PWR_ON"、高电平有效用于电源开/关控制、另一个是"/FLT_I"、低电平有效、它作为外部故障信号输入在"/FLT_I"= 0时禁用"PWR_ON"开启和关闭所有电压轨; 3种类型 行为描述如下:
1."PWR_ON" 行为正确!
"PWR_ON"= 1 ("/FLT_I" = 1)、所有电源轨 按照导通顺序打开。
"PWR_ON"= 0 (带 "/FLT_I"= 1) 所有电源轨在关闭序列后关闭。
2."/FLT_I" 行为会导致一条温暖的消息: 导轨#9和导轨#10上、具有正确的关闭顺序。
我确保时间等于电源轨#10的关闭序列超时周期("/FLT_I"下降至低电平与电源轨#10的使能失效至低电平之间的时间)。
3.任何电源轨 故障(电源轨#10除外)的 UV/OV 会导致关断 行为 、从而产生一条热消息: 导轨#9和导轨#10上、具有正确的关闭顺序。
我确保时间等于电源轨#10的关闭序列超时周期(从"MON #"电压低于电源正常关闭和电源轨#10的使能失效至低电平之间的时间)。
我希望 关闭程序是正确的关闭顺序,而不会有任何热,但2和3类仍然会出现关闭序列超时!
Q2:如何在 因任何故障而关闭后再次执行序列?
当发生任何故障时、我的 UCD90120A 将按关闭顺序关闭、我通过 PMBus 清除所有故障、然后将"PWR_ON"从0驱动为1、但导通序列无法再次生成!
只需按下 UCD90SEQ64EVM-650 EVB 上的/RESET 按钮即可重置芯片、"PWR_ON"信号即可再次可用!
Rs-start 配置是否有问题? 如何配置重新启动与上述功能描述相匹配?
是否有人可以给我任何建议来解决这个问题? 非常感谢!
我的 UCD90120A 配置设置文件:
e2e.ti.com/.../UCD90120A-2.3.4.0-Address-101-Project-File.xml