This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:应用问题:Q1。 为什么要按热顺序关闭? Q2如何在因任何故障关闭后再次执行序列?

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90SEQ64EVM-650, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836910/ucd90120a-application-questions-q1-why-off-sequence-with-warm-q2-how-to-execute-on-sequence-again-after-shut-down-via-any-fault

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD90SEQ64EVM-650UCD90160A

Q1:为什么在暖和时关闭序列?

我已配置2个 GPIO 来控制10个电压轨电源、一个是"PWR_ON"、高电平有效用于电源开/关控制、另一个是"/FLT_I"、低电平有效、它作为外部故障信号输入在"/FLT_I"= 0时禁用"PWR_ON"开启和关闭所有电压轨; 3种类型 行为描述如下:

1."PWR_ON" 行为正确!

"PWR_ON"= 1 ("/FLT_I" = 1)、所有电源轨 按照导通顺序打开。

"PWR_ON"= 0 (带 "/FLT_I"= 1) 所有电源轨在关闭序列后关闭。

2."/FLT_I" 行为会导致一条温暖的消息: 导轨#9和导轨#10上、具有正确的关闭顺序。

我确保时间等于电源轨#10的关闭序列超时周期("/FLT_I"下降至低电平与电源轨#10的使能失效至低电平之间的时间)。

3.任何电源轨  故障(电源轨#10除外)的 UV/OV 会导致关断 行为 、从而产生一条热消息: 导轨#9和导轨#10上、具有正确的关闭顺序。

我确保时间等于电源轨#10的关闭序列超时周期(从"MON #"电压低于电源正常关闭和电源轨#10的使能失效至低电平之间的时间)。

我希望 关闭程序是正确的关闭顺序,而不会有任何热,但2和3类仍然会出现关闭序列超时!

Q2:如何在 因任何故障而关闭后再次执行序列?

当发生任何故障时、我的 UCD90120A 将按关闭顺序关闭、我通过 PMBus 清除所有故障、然后将"PWR_ON"从0驱动为1、但导通序列无法再次生成!

只需按下 UCD90SEQ64EVM-650 EVB 上的/RESET 按钮即可重置芯片、"PWR_ON"信号即可再次可用!

Rs-start 配置是否有问题?  如何配置重新启动与上述功能描述相匹配?

是否有人可以给我任何建议来解决这个问题? 非常感谢!

我的 UCD90120A 配置设置文件:

e2e.ti.com/.../UCD90120A-2.3.4.0-Address-101-Project-File.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第一。 Q1:为什么在暖和时关闭序列?

    请查看 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第4.2节 、了解如何满足依赖项。

    对于 GPI、只有在它们失效时、它们才被视为符合序列关闭相关性。 我认为您的系统中没有这种情况、

    为什么您希望电源轨9和10的 GPIO1和 GPIO2具有关断相关性。 这两个信号用于导轨的导通和关断。 没有任何意义可以将其设置为关闭依赖项。

    2。 Q2:如何在 因任何故障而关闭后再次执行序列?


    /FLT_1的状态是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    关于#1。 Q1,我已将/FLT_I 极性更改为高电平有效且未激活 功能并将 PSRS 配置更新 为符合以下条件:打开、取消置位 ;关闭、但关闭结果仍保持相同的温度!! 因此、我无法确定如何配置此 GPI 以满足我 的预期!

    仅限我的原始配置电源轨9电源使能信号并启用与电源轨#10硬件共享、 仅当通过/FLT_I (低电平有效、置位) 或 FLT_I (高电平有效、置位无效)或任何电源轨导致故障时、Rail9和 Rail10上才会标记为 WARM。
    因此、我更改电源轨#10配置以提供 需要解决的独立使能  温暖, 但与众不同!

    在本例中、UCD90120A 的用途是  
    (此功能正确)
    PWR_ON 功能正常打开、关闭控制信号:
    PWR_ON=1 (/FLT_I = 1、FLTREG_CLR = 0或1):10轨上的序列。
    PWR_ON=0 (/FLT_I = 1、 FLTREG_CLR = 0或1):按顺序关闭10个电源轨,不会出现任何故障或过热。

    (此功能不正确)
    /FLT_I    用作外部故障信号、当外部故障激活时、禁用 PWR_ON 功能、如果 PWR_ON =1、则按顺序关闭整个电源轨。
    /FLT_I =0 (PWR_ON = 1、 FLTREG_CLR = 0或1):在没有 任何故障或过热的情况下关闭10个电源轨。
    /FLT_I =0 (PWR_ON =0, FLTREG_CLR =0或1):无变化。
    /FLT_I =1 (PWR_ON = 1/0、 FLTREG_CLR = 0或1):在10个电源轨上按顺序/在10个电源轨上按顺序关闭、 不会出现任何故障或过热。

    (此功能不正确)
    /FLTREG_CLR 充当锁存状态清除源、 FLTREG_CLR =0用于清除整个锁存寄存器(故障 锁存?)
    /FLTREG_CLR = 0,(PWR_ON = 0或1, FLTREG_CLR = 0或1):清除整个故障锁存寄存器。

    您能否就上述问题或如何配置 实现我的目标功能提供一些建议?


    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当 FLT_I 为低电平时, 您的 PWR_ON 信号仍为高电平,这被视为有效。 这就是您收到关闭序列警告的原因。

    如上所述。 为什么需要设置这两个信号的定序关断相关性、这两个信号用于电源轨的通电/断电。

    至于 FLTREG_CLR、它是否不会清除锁存状态? 问题是什么?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    当我将 FLT_I 配置为高电平有效信号(无 GPI 故障使能行为)时、在 PSRS 配置上、我设置如下:

    FLT_I        PWR_ON   状态 启用  关闭模式电源轨#1 ~电源轨#10  :我的预期功能

    取消置位 取消置位   0/4   取消选中                           :电源关闭状态和外部故障 激活

    无效        1/5   检查   软关闭      完全关闭         :外部故障激活,因此功能旁路通电

    已断言    无效   2/6    检查   软关闭      完全关闭         :外部故障未激活,正常断电功能。

    已断言           3/7    检查   软关闭      全部打开         :外部故障未激活,正常上电功能。

    "当 FLT_I 为低电平时、 您的 PWR_ON 信号仍为高电平、这被视为有效。 这就是为什么您会收到"关闭序列"警告的原因。"

     您的意思是 FLT_I 无效,PWR_ON 有效,对吧? 但我设置此输入条件将执行软关断功能!  

    现在,我对电源轨配置页排序与硬件配置的 GPI 通用输入之间的 PSRS 与 CPI 不依赖关系感到困惑。

     GPIO 上硬件配置的通用输入上的极性配置:
    仅判定高电平有效:有效置位=1,无效置位=0且 有效低电平有效:有效置位=0,无效置位=1?
    特殊 行为将在选定的上方激活? 如果 FLT_I 通过 GPI 故障使能设置为高电平有效,当 FLT_I =1 (有效)时,将执行故障使能功能? 或者?? 我找不到的说明  UCD90120A 数据表中的行为、但 UCD90160A 的内容可找到此功能! UCD90120A 不支持此功能或如何激活此功能?

    "CPI 开/关依赖项与电源轨配置排序"页面:
    只需选择哪些 GPI 可用于开/关控制,但在 PSRS 上配置行为?
    如果未检查的 GPI 信号包括 PSRS 配置,则应说明这些信号,还是 不必要?

    "为什么需要设置这两个信号的定序关断相关性、这两个信号用于电源轨的通电/断电"

    我想实现2种类型的加电/断电控制方法、第一种是通过 PWR_ON 实现正常加电/断电、第二 种是在 PWR_ON =1时通过 FLT_I =0实现断电、在 PWR_ON =1时实现旁路加电;  
    因此、我将这两个信号设置为控制开/关。

    "至于 FLTREG_CLR、它是否不会清除锁存状态? 问题是什么?"  

    我在这个问题上发现了我的问题, 我误解了“锁存状态清除”功能将清除所有故障寄存器(关于 UV/OV ......) 任何监控故障)、只清除 GPO 锁存信号!  
    因此,我有一个关于如何清除内部故障寄存器(  UV/OV……)的新问题 是否有监控故障)通过外部 GPI 清除或仅通过 PMBus 命令清除?
    以及如何 在不执行硬件/复位的情况下再次设置上电(PWR_ON=1和 FLT_I =1)。   此功能是否可行?

    感谢您的帮助!

    Jack Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack

    1 我需要详细解释一下关断 依赖项的定序。 定序关闭 依赖项 永远不 会初始化 定序关闭。  仅 当要求关闭电源轨时、器件才会检查电源轨的定序关闭依赖项。   将 PWR_ON 和 FLT_1设置为电源轨9和10的定序依赖项毫无意义。 电源轨9和10将不会关闭、因为这是原因。  在您的测试中、电源轨9和10关闭的原因 是  PWR_ON 和 FLT_L 用于引脚选择的电源轨状态。

    在引脚选定电源轨状态下、当 PWR_ON 置为有效时、FLT_L 为 DE_ASSERTD、电源轨设置为 OFF。 但此时 PWR_ON 被置位、这就是报告排序关闭警告的原因。

    有关 更多详细信息、请阅读 www.ti.com/.../slua815b.pdf 的第4.6节

    2。 FLTREG_CLR 仅清除锁存状态、如果该状态基于锁存状态、则可能会对 LGPO 产生影响。 故障状态只能由 PMBus 命令清除。

    您是说 PWR_ON 和 FLT_1是从 UCD 生成的吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于#1

    "只有 当电源轨被要求关闭时、器件才会检查电源轨的定序关闭依赖关系"、我无法确定这意味着"如果电源轨被要求关闭"、如何关闭电源轨询问?   是否配置引脚选择电源轨状态?
     我的引脚选择的电源轨状态配置会导致   电源轨9和10上的关闭序列超时、但如果     有任何故障(UV/OV/ ON SEQ 超时)、UCD 将按照关闭序列关闭、电源轨9和10上的关闭序列超时预热。  原因! 如何解决此超时问题?

    关于#2

    PWR_ON 源自 FPGA、FLT_I 源自另一个 UCD 或子 FPGA。
    整个电源状态、电压将通过 PMBus 读回、此 PMBus 功能仅用作电源数据、状态轮询总线;FPGA 将控制电源打开、关闭、故障清除、因此我想知道在 UCD 通过任何故障条件关闭后如何执行上电操作?

    感谢您的帮助!

    Jack Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第一。 从电源轨9和电源轨10中移除 PRW_ON 和 FLT_L。 这将解决您的问题。

    如果满足以下条件之一、将要求电源轨关闭:

    a:电源轨发生故障、故障响应设置为关断

    b.每个电源轨都有自己的开/关配置设置、例如自动、仅控制引脚、仅操作、控制和操作。  打开/关闭_CONVG 的条件满足关闭要求。 在您的情况下、它是引脚选择的电源轨状态。

    正如我所解释 的、您将根据您描述的内容、明确地获得关闭序列警告。   在我进行解释后、您是否仍然需要将这两个信号作为相关性?

    2。 您只需切换 PWR_ON 或 FLT_L、即可确保 它们处于正确的状态以开启 电源。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的回复、

    问题1已解决,我已根据   您的建议,取消选中了电源轨9和10的 PWR_ON 和 FLT_I 上的 GPI 相关性关断设置!  
    开/关控制和 FLT_I 操作已完成  我的预期功能。

    问题2 "Q2如何在因任何故障而关闭后再次执行序列?" 我仍然找不到解决 方案、现在 PWR_ON 和 FLT_I 的正常运行可以在没有任何警告的情况下切换正常的导通和关断功能。 当我将任何电源轨设置为 OV/UV 条件以触发关断过程时、当我 将整个电源轨恢复为正常状态(无任何故障)时、状态监视器可以读取正确的故障消息、并通过 PMBus 命令清除故障状态、 ON 功能无法恢复、除非 EVB 的硬件复位已产生!  

    您是否可以指导我,哪个文档描述了上述内容或正确的步骤? 谢谢!

    此致。

    Jack Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    用于#2。 OV/UV 故障后、是否所有电源轨都因故障而正常关闭? 如果是、PWR_ON 和 FLT_L 的状态是什么?  我假设这两个电压都很高、因为这是导轨开启的条件。 此时、您需要切换任一个以使其先变为低电平、然后再变为高电平。 导轨应正确导通。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当检测到 UV 故障时、我的 PWR_ON 和 FLT_I 都保持高电平、我按照您 的建议将 PWR_ON 切换为低电平、然后再次设置为高电平、但响应时没有序列!  

    以下是我的 EVB 状态图、我是否可以错过任何要点?
    感谢您的帮助!

    此致。

    Jack Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我能够重复此问题、并确认当使用 PIN 选择的电源轨状态 对 故障电源轨重新定序时、这是一个错误。

    还有另一种方法 可以做到这一点。   在电源轨由于故障而关断后、您可以启用故障响应内部的重新定序功能、从而在不使用 PWR_ON 和 FLT_L 信号的情况下对电源轨重新定序。

    您可以设置尝试重新排序的数量和每次重新排序之间的间隔。

    一旦重新定序计数到期、器件 将不会再次启动重新定序、直到器件复位或加电。

    这是否适合您?

    此致

    Yihe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、重新定序无法满足我的整个应用! 它可以在系统启动阶段涵盖这种情况,但当运行阶段的电源轨故障(整个电源轨都已准备就绪)时 ,重新定序可能会损坏故障电路块!

    我的控制器检测到故障警报将执行一些确认程序、然后决定是否关闭电路(禁用整个板电源)或重新启动!  

    Fusion 设计软件更新后是否可以修复此错误? 如果答案是肯定的、我可以等待几周、如果答案是否定的、我可以替换这个部分!

    感谢您的回复  

    此致。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下工作解决方案是否适合您?

    请勿使用引脚选择的电源轨状态功能。

    1.将 PWR_ON 信号连接到 UCD90120A 的 PMBus_CTRL 引脚

    已将 FLR_信号连接至剩余的 MONx 引脚之一。 启用 UV 情况的故障响应、因此当信号为低电平时、所有电源轨都将关断。

    3.配置所有电源轨的 ON/OFF 配置以控制引脚控制

    4.将步骤2中定义的电源轨设置为依赖项排序、将其设置为系统中的其余电源轨、禁用排序超时。

    这样、当任何给定电源轨上存在故障时、您只需切换 PWR_ON 信号即可重新对系统进行排序。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您的建议可能 适用于我的应用、我将对该配置进行实验、然后在此处反馈结果。

    谢谢、此致。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请回复、以便我们可以关闭。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我按照您的建议配置 UCD90120A:

    1:将 FLT_I 高电平有效设置为 GIP 故障使能 外部故障输入的特殊行为。

    2.在  "如何开启/关闭电源轨"功能上设置整个电源轨"控制引脚和操作"。

    FLT_I 信号的活动 GPI 故障日志。

    3.在 PSRS 上启用 FLT_I 引脚禁用软关闭。

    上述配置采取了满足系统要求的以下行为!

    a:PMBus 的控制= 1/0、FLT_I=1以正常打开/关闭。

    B.当电源轨故障或 FLT_I 失效时、将关断以提供故障保护。

    c.在 消除整个故障条件后、将 PMBus 的控制从0切换为1可以再次重新定序。

    谢谢、此致。

    插孔