Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 ISO1540
我们希望使用两个 BQ76940 + ISO1540构建26S 系统。 现在、我们希望节省一个隔离器件并使用 TS 引脚测量电池组、然后通过 ISO154X 向 MCU 发送电压值。
您是否认为它是否可用以及我们可以使用哪种 TSX? 任何其他用于测量独立电池组电压的建议