This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TS 引脚作为 ADC 端口、用于测量电池组电池

Guru**** 2813865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840812/bq76930-ts-pin-as-adc-port-to-measure-pack-battery

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940ISO1540

我们希望使用两个 BQ76940 + ISO1540构建26S 系统。 现在、我们希望节省一个隔离器件并使用 TS 引脚测量电池组、然后通过 ISO154X 向 MCU 发送电压值。

您是否认为它是否可用以及我们可以使用哪种 TSX? 任何其他用于测量独立电池组电压的建议   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wentao 您好、

    在测量期间、BQ76940无法从 TSX 输入端移除热敏电阻偏置。  由于 TS1是以 VSS 为基准的输入、因此它将是要使用的输入。  您可以将信号切换到 TS1引脚、类似于数据表中的图7、这也可能用作唤醒信号、您需要在隔离侧使用信号来控制这种情况。  需要进行计算和校准、我们没有关于引脚使用的指导。

    您可能还会考虑在总线的隔离侧使用 I2C 输出 ADC、但这会使用另一个组件、我不熟悉该产品系列、有关  详细信息、请参阅 http://www.ti.com/adc。