请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
我使用 BQ25895充电器 IC 为 Obtronics 蓄电池充电。
我通过向 REG05寄存器写入0x4f 将充电终止电流配置为1024mA (最大值)、但在此电流水平下、电池充电不会终止。
如何配置充电终止电流、您能为我提供帮助吗?
谢谢、
Nayan Khant
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.