This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:IC 不会在配置的充电终止电流下终止充电

Guru**** 2552160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839970/bq25895-ic-doesn-t-terminate-the-charging-at-configured-charge-termination-current

器件型号:BQ25895

大家好、

我使用 BQ25895充电器 IC 为 Obtronics 蓄电池充电。

我通过向 REG05寄存器写入0x4f 将充电终止电流配置为1024mA (最大值)、但在此电流水平下、电池充电不会终止。

如何配置充电终止电流、您能为我提供帮助吗?

谢谢、

Nayan Khant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nayan、

      当电池电压高于再充电阈值(电池电压是多少)并且电流低于终止电流时、此器件终止一个充电周期。 您在状态寄存器 CHRG_STAT 中观察到什么? 验证器件是否也处于 DPM 调节或热调节状态、因为这会在内部禁用端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复、

    通过校正电池电压和终止电流配置、IC 能够终止充电周期。

    谢谢、

    NAYan