This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:短接驱动器的两个单独通道

Guru**** 2765935 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840785/lp5012-shorting-two-individual-channels-of-a-driver

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件: LP5009

根据我所附的原理图:

1)是否可以短接两个单独的输出通道以获得更高的电流值。

2)该驱动器是否可以实现图腾柱连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishwarya、

    1) 1)是的、您可以并联两个通道来驱动一个串式 LED。 确保 outx 上的电压不超过绝对额定值。

    2) 2) LP5012是灌电流器件、因此我认为 PNP 适用于 Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hardy Wu"]

    您好 Ishwarya、

    1)是的、您可以并行两个通道 t[引用 user="Hardy Wu"]

    您好 Ishwarya、

    1) 1)是的、您可以并联两个通道来驱动一个串式 LED。 确保 outx 上的电压不超过绝对额定值。

    2) 2) LP5012 是灌电流器件、因此我认为 PNP 适用于 Q1。

    [/引述]

    Hardy Wu 说:

    您好 Ishwarya、

    1) 1)是的、您可以并联两个通道来驱动一个串式 LED。 确保 outx 上的电压不超过绝对额定值。

    2) 2) LP5012 是灌电流器件、因此我认为 PNP 适用于 Q1。

    [/报价]感谢您的信息。

    您是说使用 PNP 晶体管的 LP5012可以实现图腾柱配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishwarya、

    我只是注意到、您的原理图中是 LP5009。 您对 LED 的电流要求是什么? LP5012无需三极管即可支持6个灯串 LED。 我认为这是一种更简单、更灵活的方法来控制 LED。