This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840502/tps53355-tps53355

器件型号:TPS53355

您好,

您能帮助我们的客户进行以下查询吗?

我设计了基于英特尔 Camelback Mountain 客户参考板的 CPU 板。  我们发现其中一个德州仪器(TI)同步降压 SWIFT (TPS53355)损坏(输出短接至 GND)。  在关机后再开机期间出现此问题。  

 

我们发现电感器(L26)输出的+12V 具有巨大的尖峰。  我们怀疑这是器件损坏的原因。  此电路是从英特尔设计复制的。  请参阅下面的原理图。

 

是否需要采取任何措施来降低+12V 上的巨大尖峰?

 

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    感谢您帮助我发布调查、

    我们发现问题是输入旁路电容器浮动。  电压尖峰会显著降低。  

    我们设计的 CPU 板  基于英特尔客户参考板(Camelback Mountain)。  Intel CRB 设计在 POL (TPS53355)的输入侧使用电感器。  我看不到数据表中建议在 POL 的输入侧放置电感器。  我想知道、该电感器是否会导致 POL 不稳定?  请参阅下面的英特尔设计快照。  

    谢谢、

    色调

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soumya、

    您似乎没有包含显示 L26所在位置的参考设计原理图。

    L26是连接到 TPS53355器件的 VIN 引脚还是 SW 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hue Tran、

    12V 主电源和 TPS53355 VIN 之间的输入电感器旨在包含降压稳压器不连续输入电流在12V 电源轨上传播而产生的开关频率噪声。  除非该输入电感器与绕过 VIN 接地的陶瓷输入电容器之间的谐振导致 TPS53355的 VIN 电压变得不稳定、否则它不应给基于 TPS53355的稳压器带来稳定性风险。

    为了防止这种情况发生、通常建议使用铁氧体磁珠、高磁芯损耗电感器、或在电感器和降压稳压器的 VIN 之间包含一个高 ESR 电解电容器、以抑制谐振并防止不稳定。