您好,
您能帮助我们的客户进行以下查询吗?
我设计了基于英特尔 Camelback Mountain 客户参考板的 CPU 板。 我们发现其中一个德州仪器(TI)同步降压 SWIFT (TPS53355)损坏(输出短接至 GND)。 在关机后再开机期间出现此问题。
我们发现电感器(L26)输出的+12V 具有巨大的尖峰。 我们怀疑这是器件损坏的原因。 此电路是从英特尔设计复制的。 请参阅下面的原理图。
是否需要采取任何措施来降低+12V 上的巨大尖峰?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您能帮助我们的客户进行以下查询吗?
我设计了基于英特尔 Camelback Mountain 客户参考板的 CPU 板。 我们发现其中一个德州仪器(TI)同步降压 SWIFT (TPS53355)损坏(输出短接至 GND)。 在关机后再开机期间出现此问题。
我们发现电感器(L26)输出的+12V 具有巨大的尖峰。 我们怀疑这是器件损坏的原因。 此电路是从英特尔设计复制的。 请参阅下面的原理图。
是否需要采取任何措施来降低+12V 上的巨大尖峰?
Hue Tran、
12V 主电源和 TPS53355 VIN 之间的输入电感器旨在包含降压稳压器不连续输入电流在12V 电源轨上传播而产生的开关频率噪声。 除非该输入电感器与绕过 VIN 接地的陶瓷输入电容器之间的谐振导致 TPS53355的 VIN 电压变得不稳定、否则它不应给基于 TPS53355的稳压器带来稳定性风险。
为了防止这种情况发生、通常建议使用铁氧体磁珠、高磁芯损耗电感器、或在电感器和降压稳压器的 VIN 之间包含一个高 ESR 电解电容器、以抑制谐振并防止不稳定。