This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:FB 电阻的建议容差

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836241/tps731-recommended-tolerance-for-fb-resistance

器件型号:TPS731

大家好、

E24系列是否可用于 FB 电阻器?

我发现有必要使用19 kΩ 并联连接以获得最佳输出精度。

“为 kΩ 最佳精度,使 R1和 R2的并联组合约等于19 μ H。”

μ 19kΩ 容差如何影响输出?

如果输出从19kΩ Ω 变为正方向、输出是否也是正方向?  

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我正在处理您的问题、并将在1个工作日内回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    19kΩ Δ I 容差的建议基于限制偏置电流对设定点容差的影响。
    我在下面粘贴的第8.2.1节中提供了有关这一点的详细说明。

    如果您使用此线性稳压器的可调版本、则可以按照数据表中的公式设置输出电压设定值。
    如果您降低 R2、输出电压将升高。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    感谢您的帮助!

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen San、

    我知道 R1 || R2和内部8kΩ Ω 组合为27kΩ Ω。

    但是、我 更想知道的是、如果 R1 || R2相对于19kΩ 有误差、具体的影响是什么?
    我想得到这样的答案:"如果它相对于19kΩ 在+或-方向上移动19%、会产生多大的影响?"

    我知道对实际输出的影响取决于公式(Vout=(R1+R2)*1.204/R2),
    但是、当发生这种情况时、R1 || R2至19kΩ Ω 的误差不会影响输出。 是这样吗?

    它会影响什么?
    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    要回答您的问题、需要根据具体情况进行统计分析或最坏情况分析。  这取决于所选的电阻器以及它们与偏置电流的相互作用程度。  电阻器的可接受范围也取决于您的要求、例如必要的设定点容差。  为了说明这一点、我对两组设计进行了统计分析、在我的分析中、我忽略了27kΩ Ω 阻抗匹配将为您带来的好处、从而为您提供更通用的分析、以应用于其他没有此功能的 LDO。  运行的分析是对数百个设定点电阻器组合进行的100、000 Monte Carlo 仿真。  如您所见、如果您需要+/- 3 sigma 或更高的设计、则有大量的设计选项可用。   

    要针对您的特定应用回答问题、请获取数据表中的设计公式、并在您选择的工具(MS Excel、MATLAB、Mathcad 等)中运行 Monte Carlo 分析。  有关统计分析的更多详细信息、请参阅 TI 应用报告《AN-1378计算可调节稳压器中的输出电压容差的方法》。

    假设要求

    VREF = 1.2V、1%容差
    Ibias = 150nA 标称值、99%容差(用于提供最坏情况仿真)
    Vout_desired = 5V、设定点容差为3%
    电阻器范围100Ω Ω 至1MEG Ω Ω

    在第一次仿真中、R1和 R2使用了 E96 1%串联电阻器。
    在第二个仿真中、R1和 R2使用了 E48 2%串联电阻器。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    这是另一个问题。

    ・SigmaScore 是大还是小的意思是什么?

    ・ 我想知道为什么该图中 R1 // R2 = 19kΩ Ω 是最佳值。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    西格玛分数只是一个术语、用于描述设计的统计质量。

    如果数据集是高斯分布、且您的 Σ(标准差)为+/- 6、则设计的统计质量将产生3.4ppm 的故障。  因此、如果您的要求是+/- 6西格玛、那么在百万分之一中、3.4个单元的统计测量值将超出规格。

    当 R1//R2 = 19kΩ Ω 时、根据设计、您可以最大程度地减小由调整电流导致的误差。  该图会尝试为您提供其他选项、其中您无法选择 R1//R2 = 19kΩ Ω、但您仍需要高质量设计。

    谢谢、

    斯蒂芬