This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:超高的 ADJ 灌电流

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840493/lm25085-strangely-high-adj-current-sink

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:LM5085

您好!

我们看到、开关在电流低于预期的情况下进行电流限制。 设计电流限制阈值为8.2A。 我们在工作台上看到限流从6A 开始。 这使我在高温下的裕度比我想要的要小一点。

R-adj 标称值为4.7K (测量值为4.724K)。 当 FET 两端的压降约为128mV 且 R-adj 两端的压降约为470mV 时,我不确定为什么该部件是限流部件。 MOSFET 为 SI4401BDY。

我注意到的第一件事是470mV 过高。 ADJ 上的内部灌电流最大应为48uA、但我们看到的是100uA。

此外、如果 R-adj 电压过高、我预计电流限制过高、但我们看到电流限制触发器过低。

一个已知问题是开关节点/ISEN 引脚上的振铃持续时间超过100ns 消隐时间。 这也许是我们仍然触发电流限制的原因、即使 R-adj 电压异常高。 我们应该很明显地解决振铃问题、但我仍然对 R-adj 上的大电压感到困惑。 此测量中稳压器的负载不大;可能为2A。 输入电压为7V 稳压电压,不会出现压降或压降。 R-adj 电压测量是使用 Tektronix P6247差分探针进行的、该探针每年进行校准。

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题可能是 CS 输入端存在噪声。 您可以发布原理图吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复。 我已与您私下分享了原理图。

    我同意开关节点(连接到 ISEN 引脚5)上的振铃是这里的一个巨大因素。  

    但是、R-adj 电阻器上的大电压使我认为其他事情可能是错误的。

    此致、
    Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    无论是在 CS 引脚还是设置基准的 ADJ 引脚上、其噪声都会导致问题。  

    布局也将在这里发挥重要作用。  如果不是、请确保客户布局是理想的、则可能需要修改。  理想意味着以 Vin 为基准的电流感应输入具有小输入环路和差分布线。  

    注意:如果我使用 LM5085进行8A 设计、我本来会使用 Rsense、这使得将 CS 以差分方式路由到 Vin 以及将 RC 滤波器插入到 CS 引脚的输入更容易实现。  

    希望这对您有所帮助?