Other Parts Discussed in Thread: LM5085
主题中讨论的其他器件:LM5085
您好!
我们看到、开关在电流低于预期的情况下进行电流限制。 设计电流限制阈值为8.2A。 我们在工作台上看到限流从6A 开始。 这使我在高温下的裕度比我想要的要小一点。
R-adj 标称值为4.7K (测量值为4.724K)。 当 FET 两端的压降约为128mV 且 R-adj 两端的压降约为470mV 时,我不确定为什么该部件是限流部件。 MOSFET 为 SI4401BDY。
我注意到的第一件事是470mV 过高。 ADJ 上的内部灌电流最大应为48uA、但我们看到的是100uA。
此外、如果 R-adj 电压过高、我预计电流限制过高、但我们看到电流限制触发器过低。
一个已知问题是开关节点/ISEN 引脚上的振铃持续时间超过100ns 消隐时间。 这也许是我们仍然触发电流限制的原因、即使 R-adj 电压异常高。 我们应该很明显地解决振铃问题、但我仍然对 R-adj 上的大电压感到困惑。 此测量中稳压器的负载不大;可能为2A。 输入电压为7V 稳压电压,不会出现压降或压降。 R-adj 电压测量是使用 Tektronix P6247差分探针进行的、该探针每年进行校准。
谢谢!
此致、
Ryan B.