This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378烧坏

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839641/tps2378-tps2378-burned

器件型号:TPS2378

您好!

客户通过使用 TPS2378作为附加原理图并连接到适配器来制作 PoE PD。

 现场存在烧坏(引脚5、6、7)故障、因此客户对随附的原理图有一些疑问。  

1. APD 引脚为高电平时、TPS2378的工作状态是什么?

2.如果 TVS4的过流(在原理图中)因浪涌损坏而导通、是否可以销毁 TPS2378?

3.为了保护 TPS2378、随附的原理图中是否有任何建议?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    1. APD 为高电平时、T2P 变为低电平、PD 的 RTN-VSS 内部 FET 开路。 这意味着没有电流流过 PoE。

    2.如果 TVS 钳制电压足以使 VDD-VSS 不超过最大绝对电压100V、则 IC 应该正常。 但是、如果没有足够的保护并且超过100V、那么是的、它可能会损坏。

    3.如果内部 FET 损坏,您也可以在 RTN-VSS 之间添加 TVS。 您可以看到以下应用手册、了解在浪涌环境下添加保护功能、具体取决于您需要通过的级别。

    http://www.ti.com/lit/an/slua736/slua736.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    还有一个问题。

    在 TPS2378数据表中、我找到以下说明。

    TPS2378和 TVS 二极管是否可以被该电压瞬变烧毁?

    这方面的额外保护与您的答案3相同?  

    适配器在客户电路中作为 ORing 选项2进行连接。   

    此致、

    Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicky、

    如果有 TVS (至少 SMAJ58)、则插入适配器时不会损坏。

    如果内部导通 FET 因过压而损坏、则额外的保护专门针对该 FET。