Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
您好!
客户通过使用 TPS2378作为附加原理图并连接到适配器来制作 PoE PD。
现场存在烧坏(引脚5、6、7)故障、因此客户对随附的原理图有一些疑问。
1. APD 引脚为高电平时、TPS2378的工作状态是什么?
2.如果 TVS4的过流(在原理图中)因浪涌损坏而导通、是否可以销毁 TPS2378?
3.为了保护 TPS2378、随附的原理图中是否有任何建议?
此致、
Nicky
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378
您好!
客户通过使用 TPS2378作为附加原理图并连接到适配器来制作 PoE PD。
现场存在烧坏(引脚5、6、7)故障、因此客户对随附的原理图有一些疑问。
1. APD 引脚为高电平时、TPS2378的工作状态是什么?
2.如果 TVS4的过流(在原理图中)因浪涌损坏而导通、是否可以销毁 TPS2378?
3.为了保护 TPS2378、随附的原理图中是否有任何建议?
此致、
Nicky
你好、Nicky、
1. APD 为高电平时、T2P 变为低电平、PD 的 RTN-VSS 内部 FET 开路。 这意味着没有电流流过 PoE。
2.如果 TVS 钳制电压足以使 VDD-VSS 不超过最大绝对电压100V、则 IC 应该正常。 但是、如果没有足够的保护并且超过100V、那么是的、它可能会损坏。
3.如果内部 FET 损坏,您也可以在 RTN-VSS 之间添加 TVS。 您可以看到以下应用手册、了解在浪涌环境下添加保护功能、具体取决于您需要通过的级别。