This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:通信- SMBus

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840440/ev2400-communication--smbus

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ4050

您好!

正如我在上一个问题中提到的、我尝试通过 bqStudio GUI 和 EV2400来使用 bq4050。

有时我会松开通信、EV2400上的 LED 会熄灭。 我需要断开 USB 并再次重新连接、以建立通信。

这是 我使用此设置时遇到的问题之一。

PC 上是否必须安装一些驱动程序或必须执行 EV2400的更新?

顺便说一下、当我在 bq4050evm 上使用相同的设置时、通信运行正常。 但我的电路板的原理图(和 SMBus 布局) 与 EVM 相同。 所以我不明白是什么错了...

谢谢、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arkadi、

    在 BQStudio 中、屏幕左侧有一个仪表板、用于显示正在运行的 EV2400固件版本。 我建议更新到最新版本(v0.28)、该版本可从以下位置获得: http://www.ti.com/tool/EV2400 (向下滚动、直到您在"软件"部分中看到指向 EV2400固件更新程序的链接。

    以下是更新步骤:

    1.确保所有版本的 bqStudio 都已关闭、并且 EV2400通过 USB 连接到 PC

    2.双击运行更新程序。

    3.在提示符中键入"Y"、然后按"回车"键、如图 3.

    4.再次按“回车”键关闭。

    我希望这对您有所帮助、

    Matt