请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EV2400 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ4050、
您好!
正如我在上一个问题中提到的、我尝试通过 bqStudio GUI 和 EV2400来使用 bq4050。
有时我会松开通信、EV2400上的 LED 会熄灭。 我需要断开 USB 并再次重新连接、以建立通信。
这是 我使用此设置时遇到的问题之一。
PC 上是否必须安装一些驱动程序或必须执行 EV2400的更新?
顺便说一下、当我在 bq4050evm 上使用相同的设置时、通信运行正常。 但我的电路板的原理图(和 SMBus 布局) 与 EVM 相同。 所以我不明白是什么错了...
谢谢、
Arkadi