主题中讨论的其他器件: BQ24157
你(们)好,先生
测量波形、我们是否可以与您一起检查以下问题?
问题如下:
- BQ24715的 Vout 和 Vin 在不同电池设置下的对应关系是什么?
2.假设在3节电池的情况下、如果每个电池在4.2V 电压下充满电、Vin 是否需要比输出更高的值(例如:12.6V)? Vin 需要输出高于多少电压?
如果需要、我应该增加多少电压? 有关系吗?
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
测量波形、我们是否可以与您一起检查以下问题?
问题如下:
2.假设在3节电池的情况下、如果每个电池在4.2V 电压下充满电、Vin 是否需要比输出更高的值(例如:12.6V)? Vin 需要输出高于多少电压?
如果需要、我应该增加多少电压? 有关系吗?
令人很烦
您好 Jeff
抱歉、它是 BQ24715。(添加电路)
客户希望在 Vin=15V 时使用。
你好、Chen、
请参阅 数据表中 EC 表的 VCC 至 SRN 比较器(VCC_SRN)睡眠部分。
无论 CELL 引脚上的设置如何、VCC-SRN 电压必须高于 VVCC-SRN_Rhys 值。 CELL 引脚仅指示将设置的最大和默认充电调节电压。 转换器将监控 VCC-SRN 电压以启用或禁用充电。 上升阈值可以比 SRN 高675mV。 由于二极管压降至 VCC、VIN 需要至少为675mV + VF + VSRN。
此致、
Joel H