This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715的 Vout 和 Vin 在不同的电池设置中的对应关系是什么?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837780/bq24715-what-is-the-correspondence-between-the-vout-and-vin-of-the-bq24715-in-different-cell-settings

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24157

你(们)好,先生  

测量波形、我们是否可以与您一起检查以下问题?

问题如下:

  1. BQ24715的 Vout 和 Vin 在不同电池设置下的对应关系是什么?

    2.假设在3节电池的情况下、如果每个电池在4.2V 电压下充满电、Vin 是否需要比输出更高的值(例如:12.6V)? Vin 需要输出高于多少电压?

如果需要、我应该增加多少电压? 有关系吗?

                                      令人很烦

e2e.ti.com/.../BQ24175.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 BQ24157还是 BQ24715?  没有 BQ24175。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    抱歉、它是 BQ24715。(添加电路)

    客户希望在 Vin=15V 时使用。

    e2e.ti.com/.../0508.BQ24175.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    请参阅 数据表中 EC 表的 VCC 至 SRN 比较器(VCC_SRN)睡眠部分。

    无论 CELL 引脚上的设置如何、VCC-SRN 电压必须高于 VVCC-SRN_Rhys 值。 CELL 引脚仅指示将设置的最大和默认充电调节电压。 转换器将监控 VCC-SRN 电压以启用或禁用充电。 上升阈值可以比 SRN 高675mV。 由于二极管压降至 VCC、VIN 需要至少为675mV + VF + VSRN。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel H、

    根据您 的解释、VCCIN_MIN 至少应大于675mV+VF (VCC 的串联二极管)+VSRN 的总和。  

    如何为上述计算选择 VSRN 的适当值? 还是电池组不存在?

    您能否举一个例子来确定 VCCIN_MIN 在3节串联电池条件下的电压、VF=375mV?

    谢谢、

    Jimmy C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    VSRN 是最大电池电压。 它应等于您设置的最大充电调节电压。

    对于3节电池、您的每个电池的最大充电调节电压是多少? 4.2V? 4.4V? 在这里、您必须确保 VCCIN_MIN 大于3Cells x MaxChargeVoltage/CELL + 375mV (VF)+ 675mV (Vsleep)。

    此致、

    Joel H